This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:有关最高环境温度的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881198/lm431-question-about-the-maximum-ambient-temperature

器件型号:LM431
主题中讨论的其他器件: TL431LI

大家好、

我的客户使用 LM431器件作为基准电压、输出信号为2.85V/5mW。 在最恶劣的环境中进行测试时、外壳温度将为93C、环境温度将为88.5C、超过最高工作温度(85C)。 您能否帮助检查此应用中的器件是否正常? 非常感谢!

此致

正泉路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    LM431的 Tj max = 150C。 这意味着该器件仍可正常工作、但由于温度高于85°C、因此无法保证规格随温度变化。 如果您对器件有任何疑问、可以将 LM431替换为 TL431LI Q 温度等级(Q 而非 Q1)、该器件的工作温度范围为-40°C 至125°C、这将涵盖您的用例。