This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:使能引脚上的滞后

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163245/lmr14206-hysteresis-at-enable-pin

器件型号:LMR14206

大家好、  

我的客户有以下请求:

我们想用 LMR14206替代 TPS560430XF。
到目前为止、我们唯一不满意的是具有迟滞的使能引脚的行为:在数据表中、只需注意关断引脚必须至少存在2.3V (和典型值1V)才能导通、以便 LMR 输出电压。  
我们的目标是仅通过 Vin 15V 电源电压开启器件的输出(5V)。
然而、我们观察到、LMR 的输出电压(从大约0V 到大约2V)发生了变化、从关断引脚处的大约1.0V 开始、并且随着输入电压线性增加。

您能给我们提供更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您能否分享客户的原理图以及他们看到的一些行为波形(VIN、VSHDN、VSW、VOUT)?

    此致、

    Harrison Overrurf