您好!
我需要使用 PMBus (USB 接口适配器)和 Fusion Digital Power Designer 软件将 TPS549B22的基准电压编程为0.75000V。 我在软件上找不到基准电压选择。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要使用 PMBus (USB 接口适配器)和 Fusion Digital Power Designer 软件将 TPS549B22的基准电压编程为0.75000V。 我在软件上找不到基准电压选择。
谢谢
TPS549B22EVM-847用户指南包含将融合 GUI 与 TPS549B22和 TP549B22EVM-847 评估板配合使用的详细信息。 http://www.ti.com/lit/ug/sluubn2/sluubn2.pdf#page=22
第23页的图24显示了"配置"页面的"所有配置"选项卡。 首先、选择"Configuration on the lower left of the screen (屏幕左下角的配置)"
通过 PMBus 通过 VOUT_COMMAND 对基准电压进行编程。 由于 TPS549B22不支持命令 VOUT_SCALE_LOOP、因此用户需要将所需的基准电压编程到 VOUT_COMMAND 值中。
注意: 除非选择了4个0.975V 选项之一、否则 VSEL 引脚搭接将通过 STORE_DEFAULT_ALL 命令覆盖 NVM 中存储的 VOUT_COMMAND 值。 我建议使用"开路"(引脚拉至 BP)或短路(引脚接地短路)选项、具体取决于所需的故障响应选项、断续或闭锁。 有关 更多详细信息、请参阅数据表第20页 www.ti.com/.../tps549b22.pdf
如果您尝试将电阻分压器更改为 VOSNS 更改为 RSP = 10k 欧姆、RSP 更改为 RSN = 15k 欧姆、并且输出电压直接跟踪基准电压0.75V 而非1.25V、则 RSP 至 RSN 连接断开、 或 VOSNS 到 RSP 电阻器短路。
原理图位于第6页 http://www.ti.com/lit/ug/sluubn2/sluubn2.pdf#page=6
将 R10更改为15千欧、将 R8更改为10千欧。 我知道、由于额外的组件允许使用 RCC 注入的 D-CAP 模式、因此需要仔细检查电阻器的放置情况、这会有点复杂。
尊敬的 Peter:
我将 R8替换为10kOhm 电阻器、将 R15替换为15kOhm 电阻器。 我还对 R23进行了去焊、并使电路保持开路、如表2所示。 我将 VOUT_COMMAND 设置为0.75000V、但开发板仍输出与 VOUT_COMMAND 相同的电压。 我唯一不确定的是 R15上的电阻。 当我检查 R15的电阻时、即使它是15k Ω 电阻器、它的读数也在6-12k Ω 之间。 这是我的问题吗?
感谢你的帮助。
测量电路中 R8或 R15的电阻将会有问题、因为 Cout 中有足够的电容看起来像是对许多欧姆表短路、因此在电路内测量 R8和 R18时、很可能会并联测量它们。
如果您测量的输出电压等于 VOUT_COMMAND、则其中一个电阻器可能未正确校正。
打开输出、使用电压表测量 VOUT、然后测量 R15两端的电压和 R8两端的电压。
如果分压器设置正确、则 R15两端的压降应等于 VOUT_COMMAND 值、R8两端的压降应等于其中的2/3 (R8 / R15 = 10/15 = 2/3)。
如果 R8上的压降接近0V、则检查 C31、C32或 C36的焊盘是否短路、并让我知道结果是什么。
通过移除 R23、您已将故障响应设置为闭锁、因此当器件检测到过压或欠压情况时、器件将关断而不是重启 以选择 EEPROM 值(0.975V)和断续重启、您将需要使用0欧姆电阻将 R23短接。
您的电压表会在 FB 引脚上触发过压或欠压情况、这很奇怪。 通常、电压表具有浮动输入、输入阻抗为1-10M Ω、不会影响评估板的遥感。 也许、如果您能够详细了解 IC 周围的评估板组件、我可以看到问题可能出在哪。
我已附上当前评估板组件的图像。 我只更改了 R23 (替换为0欧姆)、R8 (替换为10kOhm)和 R15 (替换为15kOhm)。 我使用的是常规焊接烙铁、因为我无法使用回流焊。
非常感谢您的快速响应和专业知识。 谢谢。
我已附上当前评估板组件的图像。 我只更改了 R23 (替换为0欧姆)、R8 (替换为10kOhm)和 R15 (替换为15kOhm)。 我使用的是常规焊接烙铁、因为我无法使用回流焊。
非常感谢您的快速响应和专业知识。 谢谢。
我已附上当前评估板组件的图像。 我只更改了 R23 (替换为0欧姆)、R8 (替换为10kOhm)和 R15 (替换为15kOhm)。 我使用的是常规焊接烙铁、因为我无法使用回流焊。
非常感谢您的快速响应和专业知识。 谢谢。
很抱歉昨天没有回复、我以为我已经回复了、但看起来论坛系统出了问题。
我会尝试清理 R15电阻器周围的碎屑、并回流焊这些焊盘上的焊料、以确保连接良好。 如果 R15与焊盘的连接不好、 则输出电压将等于基准电压、如果 R15压降并导致其良好接触、则当您尝试测量 RSP 电压时可能会触发故障。
如果这不能解决问题、请尝试使用 C36上的焊盘测量 RSP 电压、以确保您不会使用与测量输出电压相同的电压表对 R15施加任何压力。
如果输出电压为0.75V、C36上的端子电压也为0.75V、则 R8两端没有压降、因此两者都短路、您应该能够在转换器关闭时使用欧姆表测量该电压、 或者没有电流流过它、因为 R15未连接。
尝试关闭电路并测量 C36上焊盘的电阻、因此您不会接触 R15、并测量 C36到 Vout (应为 R8)以及 C36到接地(应为 R15)的电阻。 您还可以尝试使用欧姆表测量 VOUT 与 GND 之间的关系、尽管测量可能需要很长时间才能稳定下来、因为欧姆表需要在值停止下降之前为输出电容器充电。 或者、您可以构建自己的欧姆计。
通过电流表将实验室电源连接到 Vout、在 Vout 上放置一个电压表。 调节实验室电源、直到输出电容器上的电压为100mV、然后读取电流。 您可以在实验室电源和电流表中添加一个串联电阻器、以便在调整电源以获得100mV 输出电压时为电源提供更高的分辨率。
另一方面、如果 C36电压为0.5V 而不是0.75V、我们需要仔细检查 VOUT_COMMAND 设置。
由于 TPS549B22在 VOUT_COMMAND 上对线性16格式使用-9指数、因此0.75V 的值应为0x0180、而0.5V 的值应为0x0100。
您是否使用 TI Fusion Digital Power Designer 或其他软件来连接 PMBus 接口? 如果您使用的是电源设计器、您能否提供显示 VOUT_COMMAND 的设计器屏幕截图?