请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780EVM-002 您好!
我已经测试 过 UCC28780EVM-002测试套件、它在使用不同输入电压调节20V 输出电压方面一直在正常工作。 但是、我想知道、在将输出电压升高到大约30V 时、是否有任何方便的方法修改某些器件参数?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经测试 过 UCC28780EVM-002测试套件、它在使用不同输入电压调节20V 输出电压方面一直在正常工作。 但是、我想知道、在将输出电压升高到大约30V 时、是否有任何方便的方法修改某些器件参数?
非常感谢!