主题中讨论的其他器件:UCC28951、
大家好 、
如何 在 A/B 和 C/D 中实现0-180相移?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Amelie
https://training.ti.com/topology-tutorial-what-phase-shifted-full-bridge 上提供了有关 PSFB 的说明 、而 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1526.Animation.pptx 上的 Power Point 演示文 稿中嵌入的动画可以让您更好地了解相移的工作原理。 通常、相移可以从0deg 变为略小于180deg。 突发模式通常用于避免在接近0deg 的情况下非常低效的运行、上限通常由控制器的 Dmax 限制设置-对于95%的 Dmax、可能约为170deg 左右。
我还建议您使用 UCC28951而不是 UCC28950。 UCC28951器件是 UCC28950的增强版。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。 UCC28951通常是更好的选择、尤其是对于系统可能必须在大于90%的占空比和电流限制条件下同时运行的应用。
此致
Colin