大家好、
我正在附上 TLV70012QDDCRQ1的原理图,请查看并告诉我您的输入。
Jayashree。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在附上 TLV70012QDDCRQ1的原理图,请查看并告诉我您的输入。
Jayashree。
您好、Jayashree、
您在这里面临的最大挑战是热性能。 在电流为300mA 时、从5V 到1.2V 范围内的功率耗散为~1.14W、即使是最佳的热性能封装也会立即关断:
RThetaJA 是如何预测应用中的结温上升。 功率耗散乘以该数字表示高于 PCB 环境温度的温升。 例如,如果使用 SOT 封装,则 RThetaJA 为235.9,因此在1.14的功率下,该值为235.9C/W*1.14W 或258.9C。 我们通常会在160C 左右关断。
为了获得更好的性能、但仍然不建议使用 采用 SON 封装的 TLV755:
这种情况下的 RThetaJA 为100.2、这意味着结温上升到高于 PCB 初始值~114C。
TLV758等器件 可为您提供更大的裕度、但取决于您的 PCB 环境温度:
这将温度上升降低至~1.14W*80/3C/W=91.5C。
如果您可以为输入使用3.3V 电压轨而不是5V 电压轨、这将大有帮助。
但愿这对您有所帮助。
您好、Jayashree、
这要好得多、但请记住、温度上升幅度高于 PCB 环境温度。 因此、如果您的 PCB 环境温度为~25C、则结温将为~135C。 可能不会关断、但高于建议的最高工作温度、因此可能会影响长期可靠性。
我认为更安全的做法是假设您的封闭 PCB 环境温度接近40-60C。 但最好在您的应用中进行确认。 这里 有一篇非常好的文章 、介绍了您的布局如何影响热性能。
但愿这对您有所帮助。