This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70012-Q1:TLV70012-Q1

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880406/tlv70012-q1-tlv70012-q1

器件型号:TLV70012-Q1

大家好、

我正在附上 TLV70012QDDCRQ1的原理图,请查看并告诉我您的输入。

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    您在这里面临的最大挑战是热性能。 在电流为300mA 时、从5V 到1.2V 范围内的功率耗散为~1.14W、即使是最佳的热性能封装也会立即关断:

    RThetaJA 是如何预测应用中的结温上升。 功率耗散乘以该数字表示高于 PCB 环境温度的温升。 例如,如果使用 SOT 封装,则 RThetaJA 为235.9,因此在1.14的功率下,该值为235.9C/W*1.14W 或258.9C。 我们通常会在160C 左右关断。

    为了获得更好的性能、但仍然不建议使用 采用 SON 封装的 TLV755:

    这种情况下的 RThetaJA 为100.2、这意味着结温上升到高于 PCB 初始值~114C。  

    TLV758等器件 可为您提供更大的裕度、但取决于您的 PCB 环境温度:

    这将温度上升降低至~1.14W*80/3C/W=91.5C。

    如果您可以为输入使用3.3V 电压轨而不是5V 电压轨、这将大有帮助。

     但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供的宝贵信息。它非常有帮助。

    我已根据您的输入更新了原理图、请仔细检查并告知我是否存在任何问题。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    这对我们有很大帮助、但热性能仍然是一个问题。 (3.3V-1.2V)*0.3等于0.63W。 如果负载确实需要300mA 的电流、器件可能会进入热关断状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在本例中、所需的典型负载电流为150mA、所需的最大电流为200mA。

    那么(3.3-1.2V)*0.2等于0.42W。  

    温度为0.42W*262.8C/W 等于110.37C。

    这应该很好。

    如果我错了、请指导我。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    这要好得多、但请记住、温度上升幅度高于 PCB 环境温度。 因此、如果您的 PCB 环境温度为~25C、则结温将为~135C。 可能不会关断、但高于建议的最高工作温度、因此可能会影响长期可靠性。  

    我认为更安全的做法是假设您的封闭 PCB 环境温度接近40-60C。 但最好在您的应用中进行确认。 这里 有一篇非常好的文章 、介绍了您的布局如何影响热性能。  

    但愿这对您有所帮助。