This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要推荐用于停车表的电池电量监测计

Guru**** 2559330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879886/need-recommended-battery-gauge-for-parking-meter

主题中讨论的其他器件:BQ35100BQ27Z561

需要为使用单节锂电池(~4V、500mA)供电的停车表推荐使用电量监测计、该电池由主不可充电电池和太阳能电池板充电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zahidul、您好!

    您可以尝试使用 bq35100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    我们正在评估用于可充电电池的 BQ27Z561EVM。 我们只希望对主机接口使用单线 HDQ 协议。 您是否为不可充电电池推荐了另一个电量监测计、以便我们也可以使用同一个单线 HDQ 接口进行连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zahidul、您好!

    请使用 bq35100而不是 bq27z561进行检查。