This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:输出滤波

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874108/tps54531-output-filtering

器件型号:TPS54531

我正在使用 TPS54531开关稳压器设计和构建电源。  我正在使用双输出滤波器。  在固定的5V 电源下、PH 引脚经过9.2uH 电感器、然后连接到47uF 陶瓷电容器、再连接到0.47uH 电感器、再连接到15uF 陶瓷电容器和输出。  我的问题是 Vsense 电阻器应该连接在哪里--在两个 LC 滤波器之后的输出端或者两个滤波器之间。  我搜索并获得了来自可靠(??)的两个答案 源。   在滤波器之间、即在次级 LC 滤波器之前、听起来最可靠的滤波器。  它说、在两个滤波器之外会导致稳定性问题。  你的想法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod、

    为确保稳定性、应将反馈电阻连接到第一个和第二个 LC 滤波器之间。