This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773模块是否会在2W 负载之外关断?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871374/bq24773-bq24773-is-module-going-to-shutdown-beyond-the-2w-load

器件型号:BQ24773

您好、TI、
        我们正在研究 BQ24773、这是一种先前的设计模块设置、用于测试、它使用5.5V/2A 壁式适配器正确处理5W 负载、但通过新设计、我们观察到一些意外的设置行为、它将在2W 负载之外关闭...?

我们在板上使用0402无源组件封装、并尝试使其紧凑、正确地获得板上的所有基准电压、但根据之前的设计、它不会提供所需的电流、请任何人帮助我解决此问题   

请查看这两个原理图以供参考、如果我缺少 e2e.ti.com/.../New_5F00_Design.pdfe2e.ti.com/.../Old_5F00_Design.pdf、请进行更正

感谢并致问候'

Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    除了将尺寸减小到0402封装外、您之前的原理图和元件选择与此新设计之间是否有任何差异?

    这对于电路板上使用的电容器尤其重要、因为每当封装尺寸减小时、您可能必须降低电容、降低额定电压或更低的温度公司(即 X7R 至 X5R)。  

    您是否有新的和旧的 BOM 以及旧的原理图?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、
     

    我在上面附上了新旧的原理图
     

    我们还尝试使用旧设计中使用的相同电路组件、这意味着我们将旧模块(0805)上使用的所有0402电容器替换 为 上面提到的工作电压和温度问题、但未发现系统行为有任何差异、 为什么模块的负载不超过2W……?

    对此有任何建议  

    我正在附加新设计模块 BOM 和旧模块原理图、请检查一次
    e2e.ti.com/.../New_5F00_BMS_5F00_Design_5F00_BOM.pdfe2e.ti.com/.../6761.Old_5F00_Design.pdf

    谢谢、此致、  

    Rahul Surawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    我回顾了旧原理图和新原理图、除了 ACDRV 和 CMSRC 电阻器被减半并降低了 ACDET 阈值之外、似乎没有太大的区别。  

    我无法从原理图中得知、但您的 MOSFET 是否发生了变化? 由于我只有新的 BOM、我需要澄清。

    此外、输出电容器是否存在差异?  

    在新的 BOM 中、您有 C31、C32、C33、C34、 C35和 C37、它们是22uF 电容器、但不会出现在您的"新设计"原理图中。 这些电容器位于何处? 它们是否在之前的设计中?

    您能否在旧设计和新设计之间提供寄存器设置?

    最重要的是、您能否提供每种在2W 负载下运行的设计(旧设计和新设计)的波形? 这将有助于比较这两种行为。 如果新设计无法实现2W、请在 P (SYS)负载=新电路板最大负载时获取旧波形和新波形。

    请显示相位节点、SYS 节点、VCC 节点和 IBAT 或 ISYS。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

              接地回路中存在一些问题、测试并自行解决。  
    现在、它的工作方式与我们的主模块类似、感谢您宝贵的时间和回应 Joel

    谢谢、此致、  
    Rahul Surawase