This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:交叉 GD1和 GD2

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900959/ucc25600-cross-gd1-and-gd2

器件型号:UCC25600

尊敬的先生:

如果 GD1和 GD2交叉、有副作用吗?
例如、隐藏侧为 GD2、低侧为 GD1。

请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么需要交换 GD1和 GD2?

    GD1将首先开始导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏喜,

    我的客户的 PCB 插图设计有故障。

    因此、他们希望了解副作用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将  首先控制 GD1。 您 必须使其连接正确。 您可以从 IC 提起引脚并进行交换以更正。