This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:强制 PWM 模式确认。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874022/tps650861-the-force-pwm-mode-confirm

器件型号:TPS650861

您好!

我正在使用 TPS650861、对于 buck1、VIN=12V、VOUT=0.6V、输出电流大约为100mA、模式被设定为强制 PWM、但波形为附加文件、黄色为 VSW、您能帮助确认它处于强制 PWM 模式吗?  我认为、强制 PWM 应始终以固定工作频率而不是可变频率为单位。

此致、

静伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing Wei、

    这似乎不是强制 PWM 模式。 您的观点是正确的、即在强制 PWM 中不应有间隙、它应始终保持切换。

    TPS650861的 OTP 存储器是否已编程为强制 PWM、或者您是否在引导后通过 I2C 对其进行修改? 我想如果它只是由 I2C 设置、它可能会在写入和测量之间被复位、因此它实际上处于自动模式。 您是否能够在进行测量后读取以进行确认?