请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24401 主题中讨论的其他器件: BQ2000
客户正在寻找镍氢电池的充电 IC。
电池规格
-电压:4.8V (镍氢4节电池)
-容量:1450mAh
接口:独立
什么是推荐的充电 IC?
如果是 bq24401、是否有推荐的原理图? (未找到 EVM)
此致、
Kagawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kagawa-San、
您可以使用 BQ2000。 该 EVM 可从 https://www.ti.com/tool/BQ2000EVM 获取。
您好、Kagawa-San、
BQ2000是一款独立开关充电器、可为6节镍氢电池充电。 您可以在此处参阅 EVM 的用户指南、因为它支持6节镍氢电池: http://www.ti.com/lit/ug/sluu270/sluu270.pdf?ts=1588085384015