主题中讨论的其他器件:TPS40210、 LM3481、 PMP20676
大家好、我想将其用作反激式直流/直流转换器的入门设计、其中一个产品是 LM5022、LM3481或 TPS40210。
输入参数为:
VIN = 9 - 60V;
Vo1=12V/2A (隔离式);
Vo2=5V/4A (非隔离式、FB 控制、用于 Rpi 4的电源);
所选变压器: PA0769NL (正向、36-75V、5V/9A、12V/4.2A);
所选的开始设计:PMP20676 (目前适用);
请 参阅详细的设计计算指南和最便宜实施的技巧。
Tsvetan