This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55160-Q1:更高的输入电压能力

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55160-Q1, LM5176, LM5001, TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900564/tps55160-q1-higher-input-voltage-capability

器件型号:TPS55160-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5176LM5001TPS55340

你(们)好

我考虑使用 输入电压低至3.6V 的 LM5176、因此需要9V 偏置电压。 对于此任务 、建议使用 TPS55160-Q1、但该器件的问题是最大输入电压为36V、绝对值为。 最大 为40V。

但在我的应用中、我们有以下规格:

标称输入电压:3.6至36V

输入过压 TVS 保护= TPSMA6L36A:VbrMax = 44.2V @它= 1mA

输出电压:9V

输出电流:4mA

环境温度:电路板将安装在没有气流的箱内、箱内的温度估计约为83C、向下为 DO -40C。

建筑高度应尽可能保持在4mm 以下、绝对最大建筑高度为8mm。

如果您有任何关于类似器件可处理更高电压的建议、这将大有帮助。

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    最接近的部件是 TPS55160-Q1,但您需要将最大输入钳位在 36V。 确保它不会超过此值。  LM5176还可以、但设计有点过于简单。

    您还可以在 Sepic 拓扑中使用 LM5001。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    我同意 LM5176的设计将会非常庞大。 LM5001看起来更诱人、但当我尝试在 WEBENCH 中输入我的要求时、我在尝试更新我的设计时会收到不同的错误消息。

    此致

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Webench 仅支持升压。 对于 SEPIC、您需要使用 TI-Tina 或 pspice 对其进行仿真。 您可以参考 TPS55340 EVM 电路以获取参考。 e2e.ti.com/.../0827.slvu742a_2D00_SEPIC.pdf