This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:FPWM 模式下的效率图和负载瞬态响应图

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891103/tps63811-efficiency-graphs-and-load-transient-response-graphs-for-fpwm-mode

器件型号:TPS63811

您好!

数据表中未提供 PWM 模式的效率图和负载瞬态响应图。 有没有办法去看它?

谢谢、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    感谢您的联系。

    是的、我们没有为强制 PWM 模式放置图形。 您感兴趣的具体运行条件是什么(输入电压、输出电压、输出电流)、因此我们可以对此进行研究?

    此致、
    密耳

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    我最糟糕的条件是 Vin=3.5、Vout=4.1V 和 Iout=1A (从0脉冲到1A)。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    这是输入电压/输出电压条件下的典型效率:
    VIN = 3.5V、Vout = 4.1V


    至于负载瞬态测量、我们不会针对您的具体情况提供该值。 最接近的是 Vout = 5.2V 且 Iout = 0A 至2A:

      
    对于您的情况、您可以预期值约为上述条件下值的一半、因此下冲约 为 ΔVout -= 200mV、过冲约 为 ΔVout += 150mV。

    此致、
    密耳