This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:[常见问题解答] BQ24045 TS 引脚配置问题

Guru**** 2503275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891291/bq24045-faq-bq24045-ts-pin-configuration-question

器件型号:BQ24045

根据链接的常见问题解答、

"正常电池充电 --连接到电池组中的 NTC 热敏电阻以监测电池温度。 50uA 电流源将产生一个由内部电压比较器监控的电压。 在1230mV 以上和178mV 以下暂停充电。 如果未使用 NTC、10k 电阻器将启用正常运行。'

我想问:是否可以使用以下公式计算悬空电压1230mV 和178mV?

(0°C 时 NTC_MITSUBISHITY_TH05-3H103F 电阻) x 50uA 电流源= 24.6k Ω x 50uA = 1230mV

和 (NTC_MITSUBISHITY_TH05-3H103F 电阻(60°C 时) x 50uA 电流源= 3.56k Ω x 50uA = 178mV?

但是、从 NTC_MITSUBISHITY_TH05-3H103F 的数据表(链接: https://www.mmc.co.jp/adv/dev/csv_pdf/TH05/TH05-3H103F.pdf)可以看出、

0°C 时的 NTC 热敏电阻值为27.1千欧、而不是24.6千欧(代表大约2.5摄氏度)、

60摄氏度下的热敏电阻值为3.036千欧、而不是3.56千欧(代表约54.5摄氏度)。

是因为电压比较器误差/容差?  或者我的公式不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅您好、

    此公式正确、我们建议的 NTC 与数据表中的阈值不完全匹配。 这是由于容差、精确温度下的 NTC 关断不切实际。

    最棒的