This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于系统短路时的行为

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889674/bq25898d-about-behavior-at-system-shorted

器件型号:BQ25898D

你好

在下面的 e2e 中、有" HSFET 逐周期保护通常约为8.5A、最小约为6.4A。"
SYS 短路时的电感器电流(平均值)是否会继续如此大的流动?
还是在断续模式下工作?

e2e.ti.com/.../691968

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考 d/s、

    9.2.15.3系统过流保护

    当系统短路或过载显著时(IBAT > IBATOP)、使其电流超过过流

    则器件会锁存 BATFET。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    9.2.15.3不是关于为电池提供 SYS?

    我想知道的是当 SYS 短路时、电感器电流在 VBUS 施加12V、1.5A 等电压时的行为。

    在下面的 e2e 中、有" HSFET 逐周期保护通常约为8.5A、最小约为6.4A。"
    SYS 短路时的电感器电流(平均值)是否会继续如此大的流动?
    还是在断续模式下工作?

    e2e.ti.com/.../691968

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HSFET 电流限制是逐周期峰值电流控制。

    谢谢、

    宁。