您好!
在我们公司、我们有一个采用 TPS40210电源(用于超声波传感器)的超声波设计。 输入为6...8.4V (2节锂离子电池)、输出为+/-85V。 原理图如下所示:
开关频率设置为约230kHz。 82k Ω 电阻器是电路的基本负载。 "实际负载"仅在脉冲打开时出现、但仅为几 mA、不是很高(因为脉冲的总占空比非常低)。
我们制作了两批电路板、总共12件(2个6件)。 我们在两个批次中都找到了供应不起作用的1-1板。 即使没有脉冲负载、它们也无法打开。 输出正在尝试设置、但无法设置、因此它意外地在几个 V 和几个10V 之间摆动。
已检查 SS 引脚并找到数据表中指定的过流条件(每2秒打开/关闭一次)。 我尝试将 R48降低到大约55m Ω(并联增加了2个0.15 Ω)、但未发现变化。 我将线圈更改为220uH、但发现了相同的结果。 我曾尝试将输出电压降低到电流的一半、但没有帮助。
我确信这不是一个技术问题(我们的装配体工作做得非常好)、而是一个设计问题。 有什么想法、要更改或重新计算什么?
此致、
Istvan