This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:COUT 电容器输出为-1.4V、而 C FLY 电容器为5V 输入充电至4.6V

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873399/lm2776-cout-capcitor-output-is--1-4v-while-c-fly-capacitor-is-charging-upto-4-6v-for-5v-input

器件型号:LM2776

您好!

           在过去的一天里,我一直面临着一个问题。 我已经根据 Webench 设计工具设计了一个电路。 我按照该工具的说明购买组件、如上所述。

 我的要求是:

               V IN =+5V

               V OUT =-5V

               I OUT = 200mA (最大值)、标称值(20mA)

使用此输入、电路由工具创建。 当我使用实时电路对其进行测试时、+5V 输入的输出仅为-1.4V。 我不确定是什么导致了问题。 但是、当我检查反激式电容器时、它被充电至4.6V。 为什么该电荷未完全传输到输出电容器 C OUT? 导致此问题的原因是什么? 请帮帮我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekar、

    这是我们已经在另一个线程中讨论的同一个线程? 我回答了另一个问题、因此我将关闭此帖子。

    如果您希望得到其他人的反馈、请告诉我、我将转发给我的一位同事。