This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100:MODE EOS,SOH 错误

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891336/bq35100-bq35100-mode-eos-error-of-the-soh

器件型号:BQ35100

您好!

我使用2S1P LLSH14测试 BQ35100。 我有一个序列、其中5h 张弛、然后持续1h、我在200mA 之间交替3秒、然后在50mA 之间交替1秒。 我看到、当我有一个序列时、SOH 分立式电流为5%、但容量对应于标称容量的2.1%。 监测计始终处于活动状态(GE 处于 GND)。

我加入了 gg.csv 和序列文件。

此致

Micoue2e.ti.com/.../SERCEL_5F00_2S2PLsh20.gg.csve2e.ti.com/.../PVS_5F00_2_5F00_2-decharge-25deg-2S1P-LSH14.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米库

    bq35100预计会在学习脉冲之间关断。 它始终处于活动状态不是使用此器件的正确过程。 请按照以下步骤操作。

    1) GE High (开启)

    2) 2)发送 gauge _start 命令

    3) 3)等待[GA]位置位

    4) 4)施加一个负载、如果电池电压下降、该负载会导致至少100mV 的电压

    5) 5)发送 gauge 停止命令

    6)等待[GDone]  

    7) 7)读取参数  

    8) GE Low (禁用、清除 RAM)

    bq35100将不会持续运行

    谢谢、

    Eric Vos