This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:LM5025

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873222/lm5025-lm5025

器件型号:LM5025

在 Lm5025中、有一个内部稳压器提供初始 Vcc。但当转换器达到稳定状态时、建议通过耦合电感器提供 VCC、从而关闭内部稳压器  

如果我在没有耦合电感器提供 VCC 电源并保持内部稳压器打开的情况下运行它,除了效率降低之外,这对转换器有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    我们建议通过辅助变压器使用偏置 VCC、因为如果器件 I_IN 的所有电流来自 VCC 稳压器、电流可能超过20mA 的限制、并且芯片的功率损耗将非常大、由 I_IN *(Vin * Vcc)计算得出。

    此致、

    Teng