This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426器件在恒定功耗下使用。 1%的使用时间为6小时。 其他电源点的使用时间超过10分钟。 为什么会发生这种情况?

Guru**** 2539850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872542/bq27426-the-bq27426-device-is-used-at-constant-power-consumption-1-of-use-time-is-6-hours-the-use-time-of-other-power-points-is-more-than-ten-minutes-why-is-this-happening

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

BQ27426器件在恒定功耗下使用。 1%的使用时间为6小时。 其他电源点的使用时间超过10分钟。 为什么会发生这种情况?

终止电压为3000mV。

日志如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供由 bqStudio 和您的 gg 文件创建的日志? 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的全电压为4200mV。μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3365.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8640.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ;------------------------------------------------------------
    ;验证现有固件版本
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 01 00
    C:AA 00 26 04
    W:AA 00 02 00
    C:AA 00 02 02
    ;------------------------------------------------------------
    ; Set_CFGUPDATE
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 13 00
    X:1100
    ;------------------------------------------------------------
    ;数据块
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 3E 02 00
    W:AA 40 02 26 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 A5
    X:10.
    W:AA 3E 02 00
    C:AA 60 A5
    W:AA 3E 24 00
    W:AA 40 00 19 28 63 5F FF 62 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 69
    X:10.
    W:AA 3E 24 00
    C:AA 60 69
    W:AA 3E 31 00
    W:AA 40 0A 0F 02 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 DF
    X:10.
    W:AA 3E 31 00
    C:AA 60 DF
    W:AA 3E 40 00
    W:AA 40 64 79 0F 9F 23 01 00 14 04 00 09 04 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 05
    X:10.
    W:AA 3E 40 00
    C:AA 60 05
    W:AA 3E 44 00
    W:AA 40 00 32 01 C2 30 00 03 08 98 01 00 3C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 F9
    X:10.
    W:AA 3E 44 00
    C:AA 60 F9
    W:AA 3E 50 00
    W:AA 40 01 F4 00 1E C8 14 08 00 3C 0E 10 00 0A 46 05 14 05 0F 03 20 7F FF 00 F0 46 50 18 01 90 00 64 19
    W:AA 60 E4
    X:10.
    W:AA 3E 50 00
    C:AA 60 E4
    W:AA 3E 50 01
    W:AA 40 DC 5C 60 00 7D 00 04 03 19 25 0F 14 0A 78 60 28 01 F4 00 00 00 00 43 80 04 01 14 00 08 0B B8 01
    W:AA 60 DB
    X:10.
    W:AA 3E 50 01
    C:AA 60 DB
    W:AA 3E 50 02
    W:AA 40 2C 0A 01 0A 00 00 C8 00 64 02 00 00 00 00 07 D0 01 03 5A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 47
    X:10.
    W:AA 3E 50 02
    C:AA 60 47
    W:AA 3E 51 00
    W:AA 40 01 2C 01 2C 01 2C 00 3C 01 B3 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 08
    X:10.
    W:AA 3E 51 00
    C:AA 60 08
    W:AA 3E 52 00
    W:AA 40 3F 14 00 00 81 0B F4 2C 38 0B B8 00 C8 00 32 00 14 03 E8 01 00 DC 00 0A FF CD FF CB 00 01 00
    W:AA 60 8E
    X:10.
    W:AA 3E 52 00
    C:AA 60 8E
    W:AA 3E 53 00
    W:AA 40A 3D 10 61 D8 DB E9 E7 EC EB EB EE EF F0 F1 F2 F4 F2 EE F0 EA F6 F3 F9 FC FB FF FB 03 FD
    W:AA 60 E7
    X:10.
    W:AA 3E 53 00
    C:AA 60 E7
    W:AA 3E 53 01
    W:AA 40 F6 F6 F6 EE F0 EA ED F2 EB DD 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 2E
    X:10.
    W:AA 3E 53 01
    C:AA 60 2E
    W:AA 3E 54 00
    W:AA 40 FC 28 04 26 1C FA 03 FC FF 0A FE FD F9 07 FE FE 0C FB 06 F2 13 FA FE F8 FE F1 FF D8 CC ED
    W:AA 60 20
    X:10.
    W:AA 3E 54 00
    C:AA 60 20
    W:AA 3E 54 01
    W:AA 40 02 03 12 0D 0F 3E 16 be EA 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 50
    X:10.
    W:AA 3E 54 01
    C:AA 60 50
    W:AA 3E 55 00
    W:AA 40 FF A5 00 FD F4 F0 16 07 FE F8 FC FE 02 F7 D1 26 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 FD
    X:10.
    W:AA 3E 55 00
    C:AA 60 FD
    W:AA 3E 6C 00
    W:AA 40 FE EF 00 FB 09 29 03 CD F8 CC 06 0A FA D9 03 3B 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 B1
    X:10.
    W:AA 3E 6C 00
    C:AA 60 B1
    W:AA 3E 59 00
    W:AA 40 00 36 00 38 00 3E 00 50 00 48 00 38 00 40 00 3C 00 3E 00 40 00 42 00 46 00 6E 00 EE 02 C2 00 00
    W:AA 60 E1
    X:10.
    W:AA 3E 59 00
    C:AA 60 E1
    W:AA 3E 6D 00
    W:AA 40 0C C7 0E DD 0E A6 10 50 10 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 EE
    X:10.
    W:AA 3E 6D 00
    C:AA 60 EE
    W:AA 3E 68 00
    W:AA 40 00 00 00 00 D4 86 4A C6 B4 C2 6E 2B 03 7C 01 48 FD A3 F6 75 12 58 2D B7 00 00 CB D4 1A 05
    W:AA 60 A7
    X:10.
    W:AA 3E 68 00
    C:AA 60 A7
    W:AA 3E 6801
    W:AA 40 1C 98 02 D3 FF B9 30 EF 05 11 05 01 00 10 01 00 3C 00 50 3C 00 64 3C 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 EA
    X:10.
    W:AA 3E 6801
    C:AA 60 EA
    W:AA 3E 69 00
    W:AA 40 00 02 0B D6 7E 72 CA 58 93 0A 1E EB EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 64
    X:10.
    W:AA 3E 69 00
    C:AA 60 64
    W:AA 3E 6B 00
    W:AA 40 EF 05 11 05 01 00 10 01 00 3C 00 50 3C 00 64 3C 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 5B
    X:10.
    W:AA 3E 6B 00
    C:AA 60 5B
    W:AA 3E 70 00
    W:AA 40 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 FF
    X:10.
    W:AA 3E 70 00
    C:AA 60 FF
    ;------------------------------------------------------------
    ;退出 CFGUPDATE
    ;------------------------------------------------------------
    W:AA 00 00
    W:AA 00 42 00
    X:2000年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个 gg 文件、其中包含监测计器件的所有配置。 您可以在 bqStudio 的"Data Memory"窗口中导出 gg 文件。

    此外 、我需要一个由 bqStudio 创建的日志文件。  您提供的是 IVT 文件、其中没有监测计的详细信息。

    Andy