This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:嵌入式软件符合性证明- IEC60730、UL991

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891053/bq78pl116-proof-of-conformity-of-embedded-software---iec60730-ul991

器件型号:BQ78PL116

大家好、

我的客户必须对 我们的 BMS 进行安全功能分析 、才能认证电池。 它们使用 BQ78PL116。

硬件没有问题、但他们使用的是 TI 嵌入式软件。

他们知道 TI 设计的芯片和软件符合 ISO 26262标准、但在文档中无法找到 符合 IEC60730或 UL991标准的嵌入式软件符合性证明。

您是否有任何文档 可以根据此类标准证明软件足够安全?

请提供建议。

此致、
Mimiliano de Cristofaro
TI FAE

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M同 化亚诺、

    我不知道这份文件。