This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:外部 VCC 偏置电源

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900055/lm5122-external-vcc-bias-supply

器件型号:LM5122

大家好、

客户想知道在使用外部 VCC 偏置时是否仍然需要连接 VIN?  外部 VCC 偏置是否足以运行?

例如、第17页的图19、有一个外部 VCC 电源、但引脚"VIN"连接到电压"VIN"。 为什么还需要 VIN、VCC 是否不足以运行? 检查 第14页的功能框图、只有稳压器连接到 VIN。

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果 VCC 电源介于9V 至14V 之间、则禁用内部稳压器。 因此、此处不需要 VIN。

    但是、在启动期间、根据客户设置其系统的方式、可能没有 VCC 外部电源。 VCC 将需要一种生成所需电压的方法、因此 VIN 作为稳压器的输入。

    谢谢、

    Richard