请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 尊敬的先生:
您能不能帮助查看我们使用 TPS40210的原理图、如下所示。
输入电压:10~26V
输出电压:27V
输出电流:3.5A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dexter:
以下是我对原理图的评论
1、在输出端添加陶瓷电容。
-这将有助于降低输出电容器组的 ESR。 它还有助于布局、从而更大限度地减少高 di/dt 电流环路。
-数百 nF 的值对于此设计很有效
2.控制环路补偿
-请将更改为以下值以确保循环稳定。
R7 = 10.5k Ω、C7 = 100nF、C8 = 420pF
布局、确保 C11靠近 VCC 引脚(引脚10)放置
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Garrett