主题中讨论的其他器件: TPS63001
情况---- 1:
蓄电池@0V/完全在 J14放电。(BQ24040无法为蓄电池充电)
如果 IN (引脚1)处的 BQ24040 5V:J14 (引脚1)处的电压为1.6V、TPS63001 VIN (引脚5)处的电压为1.6V (没有 PG LED 发光)
如果 IN (引脚1)处的 BQ24040 0V:J14 (引脚1)处为0V、TPS63001 VIN (引脚5)处为0
情况--2:
电池@3V (电池截止)/完全在 J14放电。(BQ24040能够为电池充电)
如果 IN (引脚1)处的 BQ24040 5V:J14 (引脚1)处的电压为3V、TPS63001 VIN (引脚5)处的电压为3V (PG LED 发光)
如果 IN (引脚1)处的 BQ24040 0V:J14 (引脚1)处为3V、TPS63001 VIN (引脚5)处为3V
解决方案:
我们移除了100欧姆 R105电阻器并放置了0欧姆电阻器,然后放置了0欧姆电阻器。
bq24040能够更快地恢复并为电池充电(*电池电量已完全耗尽/0V)??????
这是正确的还是错误的,我们不知道!!!!!!!!!