请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、
我想配置 BQ25895将 VBUS 连接到12V/2A (通用适配器230VAC)。
关于硬件、我在 D+/D-引脚之间有一个分流器(0欧姆电阻器)。
关于 I2C 寄存器、我将 REG00配置为00100110 (由寄存器配置输入电流限制、无 ILIM 引脚)、并将 REG02配置为01111100
这是正确的吗? 因为当输入电流大于1.55A 时、充电器会反复打开和关闭。
谢谢、
此致、