This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:EMB1499电芯电压

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870874/emb1499q-emb1499-cell-voltage

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件:EMB1428QBQ76PL455A-Q1

你(们)好

我想知道 EMB1499如何知道要使用变压器生成的 O/P (电芯电压)。也就是说、如果我必须更改 EMB1499的任何电路、将3.3V 标称电压电芯替换为4.2V 标称电压电芯、 或者、您能否解释 EMB1499如何决定从电池组电压转换什么电池电压。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、  

    感谢您的提问。 我不完全理解您的要求。 您能用不同的方式解释一下吗? 此外、"O/P"是什么意思?

    该器件旨在与 EMB1428Q 配合使用、通常您会在具有电池监控器件以及主机/微控制器的系统中使用这些器件、该主机/微控制器决定平衡哪个电池以及何时平衡。 这些决策由主机做出、而不是由 EMB1499做出。 这能回答您的问题吗?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie

    让我详细解释一下

    请参见 EMB1499是一款双向转换器

    它将电池组电压转换为电池电压

    将电池转换为电池组电压  

    我的问题是如何确定应该使用电池组制造什么电池电压(我有两种类型的电池3.3V 和4.2V 标称值)?

    就像我想更换3.3V 电池一样,我可以直接用4.2V 电池替换它,或者我需要在电路中进行一些更改吗?

    如何确定从电池组充电转换后 EMB1499应在电池上施加什么电芯电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    EMB1499Q 受电流控制、不受电压控制、因此您将在输出端获得恒定电流、而不是设定电压。 您是否将此器件与 EMB1428Q 和 BQ76PL455A-Q1搭配使用? 只要您不超过这些器件的绝对最大值、您应该是可以接受的。  

    关于组件选择、我建议您阅读 EMB1499Q 数据表的"应用提示"部分、其中包含有关如何选择每个组件的详细信息。 第一部分讨论如何根据感应电阻器设置平衡电流。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    如果您仍有疑问、请告知我们。

    此致、

    Leslie