This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:Lat 脉冲问题。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890611/tlc5955-lat-pulse-problems

器件型号:TLC5955

逻辑分析仪  

控制数据写入工作正常、 GS 日期写入工作正常。  但是、我 使用第二个控制器只为 GSCLK 输入提供一个 clk 输入。   执行此操作时、我将随机锁存 脉冲添加到 GS 写入中、从而损坏显示屏。

GSCLK 脉冲可以连续运行还是不能运行?  阅读本手册50次或以上。  不能算  出它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russ:

    为了确认这一点、您是否正在使用一个 MCU 来传输 SIN/SCLK/LAT 信号、并使用另一个 MCU 来输入 GSCLK? 我对您的描述不是很清楚、您能不能在随机锁存脉冲发生时帮助捕捉 SIN/SCLK/LAT/GSCLK 的一些波形图?

    是 GSCLK 脉冲可以连续运行。  当 LAT 上升信号出现时、GS 计数器将复位至0000h。