This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:使用 MCU 更改 ISET1电阻器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890519/bq24105-changing-iset1-resistors-with-mcu

器件型号:BQ24105

您好!

什么是控制 ISET1引脚上的充电电流的好方法?

例如、我希望具有400mA 和1.3A 的充电能力。 一种解决方案是使用2个 RISET1电阻器并选择一个具有 MCU 的电阻器。 这是否起作用? 是否存在器件稳定性问题或其他问题?

还有其他解决方案吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaras、

    大多数客户使用2个并联的电阻器和一个通过 NFET 接地的电阻器。  然后、MCU 切换电阻器以配置每个充电电流、其中一个电流是电阻器的并联组合。

    此致、

    Jeff