This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150 VIO 在运输模式下无电源

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871597/bq25150-bq25150-vio-no-supply-in-ship-mode

器件型号:BQ25150

尊敬的 TI:

我们的系统设计主机 VDD 和 BQ25150 VIO 采用相同的3.3V 电源

当我们的系统处于运输模式时、3.3V 将关闭

对于 BQ25150、是否只存在 BAT 但 VIO 不存在?

谢谢~~

BR/Poki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在运输模式下、充电器完全关闭、除非/MR 和 VIN 比较器退出运输模式。 请注意、充电器 VDD 由充电器内部的 LDO 供电。 由于器件在运输模式下处于关断状态、因此在充电器退出运输模式之前将不会使用 VIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了我的问题~~