This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692:EN 输入的逻辑控制

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38692, TPS709, LP38690
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888358/lp38692-logic-control-of-the-en-input

器件型号:LP38692
主题中讨论的其他器件: TPS709LP38690

LP38692将用于为我的系统(包括微控制器(MCU))提供 Vdd。

MCU 将一个 GPIO 配置为输出、连接到38692的 EN 引脚、以允许 MCU 关闭稳压器/系统电源

(将有额外的逻辑/电路或与 GPIO 一起使用、以从另一个第二电源输入驱动 EN 引脚、从而允许系统在断电后重新启动)

当第二个电源输入未连接且 MCU 正在运行时、我希望实现一种在 MCU 重新启动时保持启用 EN 的方法。 即、在 GPIO 输出不驱动 EN 引脚的几秒钟内... 在重新启动期间、GPIO 可能会恢复为默认的高阻态输入、并且必须通过固件重新配置才能再次驱动 EN。

实现这一目标最可靠的方法是什么? 也许是 RC 时间常数、或者使用一个 MOSFET/上拉电阻器驱动 EN 引脚到输入电源、其中栅极由 GPIO 控制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    您可能尝试的一种配置是具有类似于开漏输出的配置、GPIO 将控制 MOSET 以下拉 EN 电压。 在系统重新引导之前、您可以先将 GPIO 设为低电平(如果不是)、然后在重新引导期间使其设为高阻态。 这种开漏配置将使 EN 保持高电平、并且只使用高 GPIO 信号拉低。  

    RC 延迟在技术上可以正常工作、但由于延迟可能以秒为单位、这可能不是那么可靠。  

    另一种选择是选择具有上拉电路的 EN 引脚的 LDO、这意味着当悬空时、EN 将被拉高。 如果您可以在 LDO 上共享您的需求、如输入电压、输出电压、ILOAD 和其他关键参数、我们可能会推荐您使用具有上拉 EN 引脚的 LDO。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、到目前为止、内部上拉 EN 将是最佳选择。

    该系统是采用 GPS 和 LTE 的资产跟踪物联网应用。 我需要3.3V 固定输出、最大输入电压= 10V。 Iload 通常小于150uA (因此是 LDO)、但在 LTE 调制解调器进行传输时、峰值电流可高达650mA、持续时间非常短。 我计划在电源输出上增加一些电容、以帮助满足零星负载电流需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    感谢您提供详细信息。 如果 LDO 具有上拉 EN 并将满足您的应用需求、请留出一些时间让我们跟踪。 我们将在2017年3月之前回复您。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    经过调查、我们的电柜是 TPS709、但它无法提供650mA 脉冲电流。 您可能需要考虑使用 GPIO 和 MOSET 组合、正如我们所讨论的。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在这种情况下 、我想在附加的文件中实现 LP38692。 我可以让您对此进行回顾吗?

    e2e.ti.com/.../ti1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT 由电池供电。 CPU_VD_EN 和 IT_VDD_EN 是来自2个不同微控制器的 GPIO、我希望这些微控制器能够独立启用电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有任何反馈吗?

    此外、我看到对于 lp38690、有一个最小负载电流规格为100uA。

    我们的最小负载电流将远低于100uA。 此 PAR 是否起作用、或者是否有其他更适合这种情况的 PAR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    您可以使用两个 GPIO 来控制 EN、但我建议在 EN 引脚上使用一个下拉电阻器接地、以确保 EN 引脚始终处于已知状态。 如果使用二极管、则在两个 GPIO 均为低电平时具有浮动 EN。  

    其他一切看起来都很好。  

    此致、  
    Jason