This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:最大输出电容-慢启动

Guru**** 2518230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872167/lmz30606-maximum-output-capacitance---slow-start

器件型号:LMZ30606

数据表中规定的最大"外部输出电容"实际上限制为2000uF 的是什么?  

过高的输出电容会在启动时消耗过多电流、过流保护会启动。 这可以通过慢启动引脚进行调节。 数据表中有一个表、显示了最长9.8ms 的值。 是否可以将其设置得更高? 如果是、最大电容是否可以高于2000uF? 例如、SS 可以设置为20ms、输出电容为4000uF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sigurd、

    最大输出电容限制是由于模块内的环路补偿造成的。  虽然此补偿无法更改、但您可以在器件上测量波特图。  这使您能够评估您的输出电容配置(可能无法简化为单个 C 和 ESR 组件)是否满足您对稳定性的需求。

    SS 时间可调整得更高。  该表仅显示了常用值。