This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171 viset 标准

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889637/bq24171-bq24171-viset-standard

器件型号:BQ24171

数据表

在 viset 标准中、测量条件被描述为 Rsense = 10mΩ Ω。 当 Rsense = 20mΩ Ω 时、该标准是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于20m Ω 的 Rsense、用于计算最大充电电流的公式。 但是、您能否更深入地解释您的问题?

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 回复。

    8.5电流调节(高速充电)在 viset 项中、测量条件为 RSENSE = 10mΩ Ω、最大值为0.8V。
    为了这次提高系统的电压、将 VSRP-Vsrn 之间的电压提升至接近40mV
    我想将 RSENSE 设计为大约50mΩ Ω。
    此时、Viset 的最大电压是0.8V 还是变化
    我发布它是为了想知道。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表9.3.2节所述、有效 ISET 范围高达0.8V。 如果您希望使用50m Ω 的 RSENSE、则最大充电电流将为800mA。 根据第9.3.2节中的公式2、计算结果为0.8V/20/50m Ω。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。