This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:DEF 电压输出范围

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889917/tps62132-def-voltage-output-range

器件型号:TPS62132

在所有工作条件(温度和输出电流)和容差下、TPS62132RGTR 的输出电压范围(固定3.3V)在以下情况下:

1、DEF = 0。

 2、DEF = 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inderjit、

    让我看看我们有哪些类型的数据可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inderjit、

    DEF =低电平时的初始输出电压设定点为3.259V (最小值)、3.326V (典型值)和3.392V (最大值)  当 DEF =高电平时、输出电压将至少增加102%、最大增加108%、典型值为105%。  此外、您还可以预期0.05%/A 的低调节变化和0.02 %/V 的线路调节变化  这些线路和负载变化是典型的、取决于外部组件和布局。