请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73605-Q1 大家好、
我想知道软启动时间或电容是否有任何限制、例如最小软启动时间/最小电容(CSS)。
我的客户放置了3.3nF 的电容、典型的软启动时间为1.65ms、但结果是完全不同的。 (使用3.3nF CSS 时为~4ms)
结果如下:
您能帮您检查一下吗? 我的客户对软启动时间的要求小于2ms、这是否可行?
谢谢。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想知道软启动时间或电容是否有任何限制、例如最小软启动时间/最小电容(CSS)。
我的客户放置了3.3nF 的电容、典型的软启动时间为1.65ms、但结果是完全不同的。 (使用3.3nF CSS 时为~4ms)
结果如下:
您能帮您检查一下吗? 我的客户对软启动时间的要求小于2ms、这是否可行?
谢谢。
此致、
艾伦
您好、Allen、
VOUT 跟踪还提供比内部启动斜坡更快的斜升选项。 FB 电压始终跟随内部电压斜坡的较低电势和 SS/TRK 引脚上的电压。 如果跟踪斜坡在内部斜坡完成后被延迟、即使它比内部斜坡快、VFB 也会跟随跟踪斜坡。 启动时间越短、启动期间的电感器电流就越大。 请参阅数据表的第18和19页。 如果您有更多问题、请告诉我。
如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。
此致、
Ankit Gupta
应用工程师