请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 您好!
我对使能输入数据表中给出的 VIH/VIL 规格感到困惑。
VIH 的最小值为0.9V、典型值为0.65V。 0.65V 典型值电平如何小于0.9V 最小电平? 如果 VIH = 0.9V min =启用器件所需的最小电平、那么0.65V 典型规格是什么意思? 这是否意味着这些器件通常仅在使能输入端具有0.65V 的电压、但需要0.9V 电压才能确保所有器件都具有逻辑"高电平"?
类似地、VIL 规格的最大值为0.3V、典型值为0.45V。 这是否意味着这些器件通常会在使能输入端以0.45V 的电压被禁用、但需要0.3V (或更低)的电压来保证所有器件上的电压都为低电平?
请说明。
谢谢、Ted