您好!
我使用 的是 TPS26625、输入电压为5V、输出电压为19V。 该器件可正确反向阻断输出电压、但在为输出端提供5V 电压之前、需要经过几百毫秒的延迟才能恢复。
下面是使用的电路:
有时、TPS26625会立即恢复、5V 位于输出端(红色= VOUT、蓝色=/FLT 引脚):
但大多数测试显示 TPS26625从反向阻断恢复的延迟、此处为442ms、但可能在大约100-500ms 之间变化:
移除 Cdvdt 的结果与上面所示的结果相同、但 VOUT 上从0-5V 的上升沿更快。
我还检查了 TPS26600、每次都能正常工作(红色= VOUT、蓝色= VIN 5V):
是什么导致 TPS26625出现此恢复延迟?
谢谢、Ken