This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:知识产权问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888818/lm3466-intellectual-property-question

器件型号:LM3466

你(们)好

如何向您的公司推荐知识产权(专利申请)? 领域:用于 LED 电流平衡的方法和 IC 设计。

谢谢

 

Oleksij Khyzhniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道你到底问什么,你是否想建议我们应该专利?

    TI 通常不会使用外部帮助来决定要归档的 IP。

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet

    感谢您的回复

    我有一个想法、希望这对您的公司有所帮助。 它通过提出专利申请而受到保护。 我能否与您的 IP 部门的某个人或 LED 驱动器专家联系以考虑我的想法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Oleksij  

    谢谢。 不确定您所说的"通过提交专利申请来保护它"的含义。 您已经在申请中使用 TI 器件提交了申请?

    正如我说过的、TI 通常不会考虑这种类型的请求。 很抱歉。

    此致

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet

    谢谢。 我在"LED 电流平衡"领域创造了一项发明、有电流平衡和 IC 设计的方法。 因为原始想法可能被偷了,我需要一些东西来证明我的权利。 我国的专利申请是同样的证明和保护。 我希望您的公司能够在您的新 IC 中实现我的发明。  我希望我能够解决这种误解

    此致

    Oleksij Khyzhniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleksij、

    我们不能在这个问题上有所帮助。 我们遵循 IP 归档和 IC 设计决策的内部流程。

    谢谢。 我现在将结束此主题。

    此致

    Sumeet