This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:TPS62120结温计算

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870756/tps62120-tps62120-junction-temperature-calculation

器件型号:TPS62120

大家好、

我的客户正在使用 TPS62120-Q1、并希望验证正确的计算结果、以估算正确的芯片结温。 我们在 IC 外壳顶部测量的外壳温度为107度。  

  我们是否应该使用数据表中描述的 ψJT 或 RθJC (top)进行结温计算?  

谢谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    ψJT 是根据外壳温度测量估算结温的真正热指标。 θ ja 编号铰接在3x3和2oz 铜厚度的标准 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    是的、您应该使用 ψJT 来计算结温。  热参数基于 JEDEC 标准优惠券、我认为该优惠券为4英寸 x 4.5英寸。   它未针对直流/直流转换器应用进行热优化、因此您的设计可能(或不)具有更好的热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Spandana 和 John、

    感谢您的回答。

    此致、

    Wei-Hao