This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:当输入电压为汽车24V 电池时、建议使用 FET

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870424/lm5143-q1-recommendation-for-fets-when-vin-is-automotive-24-v-battery

器件型号:LM5143-Q1

大家好、

在使用24V 汽车电池进行转换时、您能否推荐任何适用于 EVM 的开关 FET? 必须通过 AEC-Q101等汽车认证。 如果 TI 没有 FET、您能告诉我哪些 FET 可从其他 FET 供应商处使用?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    用户指南中提供了所有组件的建议、推荐的 FET 通过了 AEC-Q101认证。 请访问产品文件夹和"设计与开发"选项卡以访问用户指南。 链接

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。 谢谢!  

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢你的答复。 我希望两个 FET 的最大电压容差都为60V、但 EVM 上的 FET 的电平为40V。 您是否知道可以承受60V 电压的任何 FET?

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我们没有任何建议。 它实际上取决于您的应用和您的优先级。 我建议访问 infeneo 网站: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/20v-800v-automotive-mosfet/55v-60v-n-channel-automotive-mosfet/ 。

    并尝试找到特性接近建议40V FET 的 FET。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师