This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:最大感测电阻值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871063/bq28z610-max-sense-resistor-value

器件型号:BQ28Z610

大家好、

数据表显示了两个不同的最大 Rsense 值(第1页的简化版原理图为10m Ω、图21中为3m Ω)。 哪个是正确的最大值?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    请允许我仔细检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    它应由最大 SRN 和 SRP 管理。 我们的客户以前使用过10 mOhm、因此我不是很担心。

    EC 表指定了器件可以处理的最大 SRN 和 SRP 电压、因此我将详细介绍该电压以及其系统检测电阻器上的最大 IR 压降。 没有真正的最大值。 我们建议1-5m Ω。