This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618-Q1:在 VSENSE 引脚上请求最坏情况下的泄漏电流。

Guru**** 2627415 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869554/tps54618-q1-request-worst-case-leakage-current-at-vsense-pin

器件型号:TPS54618-Q1

您好、TI 研究员、您能否在器件 TPS54618QRTERQ1的 VSENSE 输入端提供最坏情况下的泄漏电流?  我知道数据表中没有说明这一点。 但是、我需要该值来计算最坏情况下的输出、因为高泄漏可能会影响输出的精度。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    遗憾的是、我们无法提供此参数。

    但是、您能否帮助我了解您为什么需要这些信息? 到目前为止、我了解到您关注的是输出精度、这是正确的吗? 您的应用需要多高的精度?

    您能否与我分享一下您的工作条件是什么?

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta:

    我正在为我们的设计执行最坏情况的电路分析。  因此、我们需要知道、如果泄漏对总体精度有影响、输出电压会发生什么情况。 我们的下游器件具有非常严格的电压规格。   

    我们在上分析这种情况的工作环境温度为-40°C 至85°C。

    您是否能够提供我们在这种情况下应该看到的泄漏的某种程度的估算?  例如,我们是看10nA、100nA 还是1mA?

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    感谢您的解释。 您的应用的输入和输出电压是多少?

    我将与我们的设计人员核实我们是否可以提供估算值、我应该在下周中旬之前再次回答这个问题。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta:

    我们在多个位置使用该器件。 以下是组合

    输入、输出:

    5V、1V         

    5V、1.2V

    5V、3.3V

    感谢你的帮助。

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    我仍在等待内部专家就你的上述请求提供资料。 请多花些时间-我希望在本周结束时再回来。

    感谢您的理解、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、  

    谢谢你。 希望我能很快得到答案。

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    我知道您的请求有一些反馈。

    您可以考虑高达10nA 幅度的泄漏到 VSENSE 中。

    希望这对您的分析有所帮助。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta:

    非常感谢您提供的信息。 非常感谢。

    诺曼