This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:如何管理控制输入

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TPS22860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889059/tps22860-how-to-manage-control-input

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件:CC1310

大家好、

大家好、

对于 TPS22860、我会有一个技术问题、在该电路板中、我还应将 CC1310用作微控制器。

该器件由电池供电、因此功耗至关重要。
很好 提供了一个模拟部分、该部分在微控制器命令下激活、仅在需要从模拟部分采集以优化功耗时激活。
为了管理模拟器件的激活、我想使用 TPS22860 (超低泄漏负载开关)。
阅读数据表、可以清楚地看到"控制输入"ON"信号不得悬空。
我想知道我是否可以使用微输出直接管理此信号、或者仍然需要提供外部下拉电阻来管理微启动时的瞬变(例如在上电阶段或复位期间) 因此输入处于三态。 这会是一个问题、因为这意味着、只要我必须使"负载开关"保持激活状态、这个下拉电阻器就会导致我消耗功率。
示例:假设我必须插入470KOhm 下拉... 由于"高输出"为3.3V ->我的功耗大约为9uA ... 对于这种类型的电路而言、这是巨大的能源浪费。
您能告诉我、在这些情况下、您有什么建议?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    我将关闭此主题、并通过电子邮件继续提供支持。

    此致、

    Andy Robles