This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 Vin=60V、Vout1=1-10V/0.2A、Vout2=2-3V/2A 的高功率密度解决方案

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506, LMR36520, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888528/high-power-density-solution-for-vin-60v-vout1-1-10v-0-2a-vout2-2-3v-2a

主题中讨论的其他器件:LMR36506LMR36520LM5160

客户正在为 以下应用寻求高功率密度和高效率解决方案:

VIN=50V (Vin max=60V)、Vout1=1~10V/0.2A、Vout2 = 2~3V/2A、无需隔离。

您能否帮助为他们推荐合适的解决方案? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于1-10V 0.2A、您可以使用 LMR36506

    如果 Vo=2-3V 2A、您可以使用 LMR36520

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的及时支持。  对于 LMR36520 选项、您对 LM5160有何看法? 哪一个更适合这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这两种方法都适合您的应用。 LM5160 作为 SS 和 FPWM 选项具有更多功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。