This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:与校正相关的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889125/bq27220-questions-related-to-correction

器件型号:BQ27220

各位专家、您好!

我的客户在下面有三个与 BQ27220相关的问题。

请告诉我答案。

(1)根据客户的理解、BIN 不必连接到热敏电阻。 客户询问这是否意味着不需要校正温度。

  

(2)由于电池老化、电容变化是否有任何校正?

如果是、您能否提供详细信息?

(3)库仑计数器仅监测放电电流。 不监测充电电流。 正确吗?

此致、

Atsushi Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    (1)根据客户的理解、BIN 不必连接到热敏电阻。 客户询问这是否意味着不需要校正温度。

     [Andy]请参阅 BQ27220 TRM 的4.3温度测量。 BQ27220通常通过其 BIN 输入来测量电池温度、从而向电量监测计的电量监测算法和充电器控制部分提供电池温度状态信息。 或者、也可以将其配置为使用内部片上温度传感器或从主机处理器接收温度数据。

    (2)由于电池老化、电容变化是否有任何校正?

    如果是、您能否提供详细信息?

    是的。  检查 TRM 中的 EDV 年龄因子。

    (3)库仑计数器仅监测放电电流。 不监测充电电流。 正确吗?

    否 库仑 计数器同时监控这两者。