This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 50mA 充电器解决方案促销

Guru**** 2522280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870843/50ma-charger-solution-promotion

主题中讨论的其他器件:BQ25121A

大家好、

客户需要充电器促销、  

4.2V 50mA 锂电池;

降压至3V 并为系统供电;

用于电流-电压转换的光电二极管

小尺寸和低功耗。

BRS

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 BQ25121A、它是一款具有集成降压转换器的300mA 充电器。 默认情况下、降压转换器设置为2.5V、但该器件可通过 I2C 进行配置。它采用2.5mm x 2.5mm 的小型 BGA 封装。