This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:如何执行 bq25570evm

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888894/bq25570evm-206-how-to-do-bq25570evm

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

要操作此 bq25570 EVM 板、我不确定需要做的是为电路板供电或电源电压。 我尝试通过向 VIN_DC 端子提供电压和电源器件为 VSTOR 充电、并通过该电压为电路板加电。 但是、即使 VIN_DC 端子加载了大量电压、VSTOR 值也没有上升和变化、因此我想确切地知道如何启动和运行电路板。 我不理解有很多东西只是看一下数据表。
如果我必须通过运行电路板来接通电源而不是电源、我想知道我是否应该有一个单独的源表和到 VIN_DC 端子的电源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghyun、

    IC 是升压转换器。   VIN_DC 上的 MPP 电压(例如太阳能电池板的80%*VOC)必须小于 VBAT_OV=4.2V。  要模拟高阻抗源、您可以使用具有串联电阻的常规电源或电流限制设置为低电平的源表。  

    ~ VSTOR < VSTOR_CHGEN Δ L=1.8V 时、器件以冷启动模式运行。  冷启动是一种效率非常低的升压转换器。  如果您在 VBAT > 1.8V 时放置一个部分充电储能元件、则可以绕过冷启动。

    一旦 VSTOR_CHGEN、主升压转换器打开、充电器正常工作。

    此致、

    Jeff