请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 您好!
我注意 到“TI 无人机 BMS 参考设计”www.ti.com/.../TIDA-00982和 BQ40z50-R2数据表(及其 TI 评估板)在测量仪表接地与充电器接地选择方面存在一些差异,我想了解原因。
无人机 BMS 中的 Q7连接到监测计 GND:
但在 BQ40z50-R2 数据表中、相同的 MOSFET (Q4)进入充电器 GND:
从 BQ40z50-R2 数据表:
提供 Q4是为了在发生放电 FET (Q3)时提供保护
反向连接充电"。
这不是应该与监测计电路分开的中等电流路径(如果给定建议的 MOSFET、我们所说的最大电流为300mA、则为事件)?
SMBus ESD 保护器件的情况相同:在无人机 BMS 原理图中、它们转到监测计 GND、但在 BQ40z50-R2 数据表中、它们转到充电器 GND。
请您解释一下这种差异的原因吗?
谢谢
此致